This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:想计算重启时间(t_restart)

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427911/lm5069-would-like-to-calculate-the-restart-time-t_restart

器件型号:LM5069
Thread 中讨论的其他器件:LM5066I

工具与软件:

嗨、团队:

我是否有办法计算 LM5069-2的重启时间(t_restart)? 我的客户想要估计何时开始重新启动。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我来检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 我期待你的答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 www.ti.com/.../snva184b.pdf 中的第5页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San:

    感谢您的答复。 这些均衡与 LM5066I 方程是否相同?

    是否可以使用这些公式来计算 LM5066I 的 T_FAULT 和 T_RESTART?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则会略有不同。 您可以使用网络上的设计计算器。 它将显示重新启动时间计算的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 由于我们没有特定的 MOSFET 器件型号、因此很难根据 Excel 工作表估算 t\fault 和 T_restart。 您能否请查看公式以便在 LM5066I 中获得这些值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些时序与 FET 无关。 让我在计算器中为您展示一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9kXtOAh4VB/01.00.00.0E/slvc577e.zip

    从此处下载。

    在突出显示的区域中输入上限值。 下面的电芯将显示故障计时器值。

    计算器底部的表格将显示重启计时器值。

    FET 值无关紧要。

    此致

    Kunal Goel