This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:反馈电压

Guru**** 2814565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434466/tps62a03-feedback-voltage

器件型号:TPS62A03

工具与软件:

尊敬的团队  

采用了此设计  

FB 值有2种、一种是1%、另一种是1.5%、您能告诉我区别是什么吗?  

(我正在查找1%规格的器件)  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62a03.pdf?ts = 1730851818622 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Fproducts.html  

谢谢

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    屏幕截图中的第一个值对"PWM = 0°C to 125°C、TJ mode"有效、如"测试条件"列所述。

    对于第二个值、适用上表中规定的条件("VIN=–40°C 至+125°C、TJ = 2.5V 至5.5V。 典型值是在 TJ = 25°C 和 VIN= 5V 条件下测得(除非另外注明)")。 此外、"PWM 模式"也适用于该模式。

    因此这两个值之间的差异就是结温范围。 1% FB 精度可用于较小的结温范围。 1.5%的 FB 精度在整个指定范围内有效。

    如果您正在寻找一款能够在整个额定结温范围内以1% FB 精度工作的器件、则可能需要评估 TPS62826TPS628303

    此致、

    Andreas。