This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:TPS61175-Q1确认

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433960/tps61175-q1-tps61175-q1-confirm

器件型号:TPS61175-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS61175

工具与软件:

您好、专家

我想使用 TPS61175设计一个5V 至8.5V 的升压电路、 输出电流小于200mA、输出电压不能超过9V。

请帮助查看原理图、 期待您的回复。

BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    这里是一个类似的主题。

    (+) TPS61175-Q1:原理图审阅-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    我将在该线程中回答问题。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fergus、

    我无法访问您连接的链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    线程为内部形式。

    没关系。

    您能否提供输出电容器的器件型号?

    这会影响环路增益。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fergus、

    有关输出电容器的详细信息、请参阅  

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    输出有效输出电容 在8.5V 时为8uF*2、

    对于原理图而言、看起来一切都正常。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    感谢您发送编修。

    我将使用当前设计在工作台上进行测试、 如果输出电容器不合适、我将把其中的电容器从10uF 更改为6.8uF、我发现在 Murata 中不存在8uF。

    谢谢你。

    BR Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我不提电容器的值、而是有效值。

    通常、不减小电容器的值有利于获得更稳定的环路。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    我误解了。

    谢谢你。

    BR Vincent