This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641能够驱动的最大电流是多少?

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434491/tps92641-how-much-current-can-tps92641-drive-as-the-maximum

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92640

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS92641用于他们的后续产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
客户希望驱动总 Vf 为12V、电流为12A 的 LED。
 TPS92641能否驱动此 LED?
TPS92641能够驱动的最大电流是多少?

问题2:
如果您了解了更适合该 LED 驱动的 LED 驱动器、
您能告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    有。 TPS92641可以驱动此 LED。

    TPS92641能够驱动的电流大小没有确切限制、因为这取决于多种因素、包括 MOSFET 的选择、您的电路/系统设计等 通常、我会说20A - 30A 是 TPS92641/TPS92640的最大输出电流能力。

    此致、

    Steven