This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:效率低于数据表

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431053/tps563202-less-efficient-than-datasheets

器件型号:TPS563202

工具与软件:

嗨、团队:

我已经使用附带原理图的稳压电源测量了效率、但效率仅为80%左右。
这有什么可能的原因吗?

C511 GRM21BR61E226ME44K Murata
C512 GRM155B31H104KE14D Murata
C513 GRM21BR61E226ME44K Murata
C514 GRM21BR61E226ME44K Murata
C515 GRM155B31H104KE14D Murata
C516 GRM1552C1H220JZ01D Murata
L500 1255AY-4R7M Murata
端口 输入[12V] 输出 效率[%]
电流[A] 功率[W] 电流[A] 电压[V] 功率[W]
1. 0.722 8.664. 1.477. 4.744 7.007. 80.874.
2. 0.734 8.808. 1.476. 4.830. 7.129. 80.939

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请使用万用表测量 Vin、Iin、Vout、Iout、不要从电源和电子负载中读取数字。 请测量输入/输出电容器上的 Vin 和 Vout。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。
    我使用万用表测量输入和输出。
    我还使用 IC 附近的电容器进行了测量、但效率仍然比数据表更差。
    是否有任何可能的原因?

    端口 输入[12V] 输出 效率[%]
    电流[A] 电压[V] 功率[W] 电流[A] 电压[V] 功率[W]
    1. 0.733. 11.458. 8.399 1.476. 4.804. 7.091 84.426
    2. 0.723. 11.461. 8.286. 1.470 4.740. 6.968 84.088

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    根据您的原理图、Vout 应为5.28V、但在您的测试中、Vout 仅为4.8V、您能否确认 FB 电压为0.8V? 您可以测量 SW 波形以查看器件是否稳定工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。
    抱歉。
    测量线上有一个二极管导致降压。
    重新测量后、效率符合数据表规定。
    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    柳。