This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146的隔离式版本

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5045, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433060/lm5146-isolated-version-of-lm5146

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5045LM5046

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将  LM5146部件用于直流/直流转换器

P=240W、输入=48V、输出为12V、20A

我想知道这款直流-直流转换器的隔离式版本、它具有保护、断续模式等所有特性

请建议使用隔离版本的等效器件

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh

    您可能需要一个全桥隔离式器件、例如 LM5045、LM5046。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您好

    希望它的成本比较相同

    因为它具有更多的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议提交另一个 E2E 申请、以便了解有关 LM5045的更多信息...在标题中提及"隔离式"、以便将结果定向至正确的应用工程师。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Timothy

    当然  

    此致

    Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。