This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:TI 建议

Guru**** 2520670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434128/tps563203-ti-recommendation

器件型号:TPS563203

工具与软件:

您好:

‘s 想要了解 TI 的降压芯片。 下面是要求。 我在 TI 的网站上找不到合适的芯片、请帮忙推荐、谢谢!!!

1.输入范围要求2.7V~32V、输出电压4V、最大输出电流5A;

2.具有旁路功能的降压降压芯片;

3. MOS Rdson 低,散热性能优异;

4、配备 OVP 保护、过温保护、自动 PFM / PWM 调节等;

5.优先选择 QFN 封装。


笔记 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于2.7V 至32V 输入范围、您是指建议值还是绝对输入电压范围? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia:

    客户说 ABS Vin 范围、如果 TI 芯片不满足这项要求、该输入范围是推荐值。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    目前、我们没有可以满足所有要求的器件。 谢谢!

    BRS

    卢西亚