This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:需要了解 IC 是否适用于48V 电池系统

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433805/lm7480-q1-need-to-know-whether-the-ic-will-work-for-48v-battery-system

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

我正在为直流/直流转换器设计反向保护电路、我了解了这款 IC (LM74800QDRRRQ1)、浏览了产品说明书、并希望 从您这边确认这款 IC 是否适用于负载为12A 的48V 电池系统?

请注意、带有负载突降保护的共源极拓扑是否适用于我的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihal:

    是的、IC 的额定电压为65V、可用于48V VIN。 是否有任何可能超出65V 额定值的预期瞬变?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们具有预期的瞬变。

    我们是否可以使用负载突降保护、在该 IC 中让70V 通过40ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihal:

    是的、您可以使用共源极配置。

    此致、

    Shiven Dhir