This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:设计审查支持

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A, CSD87351Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434220/tps51285a-design-review-support

器件型号:TPS51285A
主题中讨论的其他器件: CSD87351Q5D

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

想获得支持并查看使用 TPS51285A + CSD87351Q5D 的5V 和3.3V 电源解决方案设计。

原理图中列出了所需的电流规格。  

此致、

Jasone2e.ti.com/.../TI_5F00_Power_5F00_Solution_5F00_PTL28W_5F00_6Nov.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    让我今天检查一下并在稍后提供反馈。 感谢您的耐心。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我已查看该原理图、我的建议如下所示。

    1.将 R7N2更改为100千欧

    2. 您无需安装 C6N2、C7N2、R3A4、C3A4、R4B6、 C4B9。 但要保留它们的位置、并在稍后根据实际测试结果添加。

    没有其他问题。 谢谢。

    奥罗拉