This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:调光控制

Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160, TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433700/tps61161-dimming-control

器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件:TPS61160

工具与软件:

您好!

我打算添加原理图、但似乎无法附加任何文件或图像? 如果我单击"Insert (插入)"->"Image/Video/file"、您唯一能够添加的就是链接。 "那又怎么样? 我缺少什么吗?

有关该帖子的更多信息、以及有关 TPS61161和 TPS61160的一些问题。 我需要确保系统启动时(即在微控制器可以控制 CTRL 引脚之前)亮度为100%。

1.如何配置硬件,以确保是这样的? 我是否只需在 CTRL 引脚上放置一个5V 的上拉电阻器? 是否在默认情况下确保 VFB 值设置为特定值? 如果是、那么该值是否为200mV?

2.即使 Vin 是5V 正确、也只能通过3V3微型数字引脚来控制 TPS61161和 TPS61160的调光?

3.表6.5第6页显示了"CTRL 下拉电阻器"、提供的值最高为1.6K. 但数据表中的任何位置都未显示或提及电阻器。 图13 (以及内部方框图)显示没有电阻器。 哪个电阻是"CTRL 下拉电阻器"? 这是因为 CTRL 引脚上外部添加的任何上拉电阻可能需要在特定范围内?

4.调光只能通过 PWM 进行控制 单个数字引脚 而不是1线命令、对吗?

5.如果是、为什么如"7.4.4外部 PWM 调光"中所述、FB 引脚上的 RC 调光也复杂得多? 它似乎只采用更多的组件、没有优势...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    1.可以。可以、在应用 PWM 或单线代码之前添加上拉电阻器。

    2.是的

    3.这是一个内部电阻。

    4. PWM 或1线可控制亮度。 但您只能同时使用其中的一个。

    5.使用外部元件 避免输入 PWM 频率限制。 CTRL 引脚要求 PWM 频率介于5kHz 至100kHz 之间。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    如上所述、第3点附近数据表中的任何其他位置(通常是)都没有任何内部电阻器的迹象。 为了我的理解和安心,你能解释一下你可以如何确定它吗?

    1.6K 是非常强的下拉电阻、当您增加上拉电阻时、它需要非常强、这会毫无理由地导致相对较大的连续电流从 VDD 流向 GND。

    出于同样的原因、IC 内部的所有下拉电阻通常为10K 至100K。

    如果你能解释为什么你是如此肯定,它将非常感谢。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    下拉电阻的典型值为800k @、最大值为1600k @、而不是1.6k。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的!