This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:运行时 TL783变热。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433748/tl783-tl783-get-hot-when-operation

器件型号:TL783

工具与软件:

尊敬的专家:

我的设计使用器件 TL783CKTTR 作为 LDO、Vin = 27V (+/- 10%)至 Vout = 5V。  

在此处是我的原理图:

测试时,我发现 IC TL783相当热(在打开后约15分钟温度增加30度到~60度, I LOAD < 0.3A )。

您能告诉我原因可能导致温度过高吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

           假设 ILOAD 约为150mA、LDO 的功耗为 PDISS =(VIN - VOUT)* ILOAD≈3W。 这是 LDO 内部耗散的大量功率、会导致 其发热。 负载电流较低时、温升应该较低。 谢谢!

    此致、

    Srikanth