This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:针对滤波器的双电源。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL061, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434057/tps65130-dual-supply-for-filter

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TL061

工具与软件:

您好!

我将根据随附文件设置 LPF。  传感器信号范围为2V 至-1V (BW 10Hz)、具有直流2.5V 偏移。   我将需要运算放大器 TL061的双电源、否则我会看到 o/p 削波。 我已经选出 TPS65130、通过单节锂聚合物电池生成+-10V 电压。

10V 正电压轨还将用于传感器的激励电压;它还将为 LDO 5V 和 LDO 3V 供电。

TPS65130是否适合上述设计?

如果您看到任何 issuee2e.ti.com/.../LPF-Filter.pdf、请告知我们

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    TPS65130能够提供+/-10V。

    BR

    Patrick