This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:闭锁问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432142/tps2490-latch-off-issue

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: TPS2491

工具与软件:

嗨、团队:

我遇到了 TPS2490问题、希望您能在此处提供一些评论。

上电后、PG、栅极和 PROG 引脚都保持低电平。  从数据表来看、TPS2490似乎会锁闭。

设计原理图如下所示:

此处显示了上电时的栅极波形、左侧的一个是坏电路板、右侧的是正常电路板。

此处显示了上电时的 PROG 波形。 左边是坏板、右边是好板。

VCC 为12V、EN 为3.3V。  您是否认为 TPS2490在这里被锁闭了? 您可以帮助检查我们是否可以执行任何其他测试以弄清 TPS2490被锁闭的原因吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    为 VCC 和 EN 供电时、错误电路板的 VREF 电压是多少?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    此处显示了提供 VCC 和 EN 时的 VREF 波形。 VREF 最终为4.05V。

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    感谢您验证 VPROG。  

    我们需要检查启动期间的浪涌电流。

    您能否探测输入电流?

    开启 TPS2491时是否存在任何启动负载?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armit:

    您是否看到来自 VREF 的任何信息?  
    启动时负载仅为 R254。  
    对于输入电流、您是指流经 Rsense 的电流吗? 客户很难探查。  
    您是否认为是闭锁问题? 您可以在此处帮助向团队了解可能的根本原因吗? 客户不断努力实现目标。 非常感谢!

    Rayna