This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 引脚

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432765/bq25798-sys-pin

器件型号:BQ25798

工具与软件:

请为 BQ25798的 SYS 端子提供以下两个规格。

bq25798的 SYS 端子的最大放电电流是多少?
2.如果指定了 SYS 端子的过流保护规格、请告知我们。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    请参阅下面的数据表表表:

    总之、转换器到 SYS 的最大输出(包括到 BAT 的充电电流)为5A。  到 SYS 的最大直流电池放电电流为6A。  1秒的最大电池放电电流为10A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    请详细说明以下两个有关 BQ25798 SYS 端子的规格。
    ・数据表中列出的5A 最大放电电流是否表示可从 bq25798的 SYS 端子流出的实际电流值?
    ・μ A 或者、数据表中列出的5A 是否指 OCP (过流保护)阈值、此阈值会在电流超过阈值时自动停止 bq25798?
    我们计划在 bq25798和 GND 的每个端子之间执行短路测试、但数据表中未列出 SYS 端子的过流保护规格。
    因此、我们希望确认 SYS 引脚的过流限值是否为5A 或是否指定了其他值。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    两者都不一样。 没有针对从转换器流向 SYS 的电流的 OCP 电路。 建议通过转换器到 SYS 引脚的最大输出电流为5A。   瞬态电流可能短暂超过5A 或达到如下所示的开关逐周期电流限值之一。  

     但是长时间5A 的直流负载可能会将转换器置于热调节状态、在此状态下、输入电流会降低、直到 IC 内核温度下降。  

    对于从 BAT 到 SYS 的电池放电电流、存在 OCP。  有一个故障标志、如果电流超过9.3A 最小值、则进行报告  最大值可以接近13A。

    如果 REG0x14[0]=1、则 OCP 事件会关闭 shipFET。

     此致、

    Jeff