This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:关于连接到 TPS54J061的 FB 端子

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433880/tps54j061-regarding-connecting-to-the-fb-terminal-of-the-tps54j061

器件型号:TPS54J061

工具与软件:

我使用的是 TPS54J061RPR 直流/直流转换器。

目前、为了调整输出电压、我将一个固定电阻器连接到 FB-GND、将一个数字电位器连接到 FB-SW。

如果我使用 DAC 实现此目的、我认为可以通过将 DAC 输出连接到 FB 端子来找到所需的输出电压(是否需要限流电阻器?) 我错了吗?

我认为、如果使用电阻分压器将 DAC 输出电压输入到 FB 输入、我将获得相同的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、  

    本应用手册可以帮助使用 DAC 来调整反馈。  

    如何动态调整电源模块输出电压

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的及时响应。

    我一般都理解了参考资料。

    我现在将详细回顾和考虑这些建议。

    我可能会问更多问题。

    Hiroshi