This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:如何计算定制 PCB Qi/WPC 天线(BQ51013B 接收器 IC)的电容器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433067/bq51013b-how-to-calculate-capacitors-for-custom-pcb-qi-wpc-antenna-bq51013b-receiver-ic

器件型号:BQ51013B

工具与软件:

我正在尝试使用集成式低功耗 QI/WPC 充电电路和 PCB 天线(BQ51013B 作为无线接收器、BQ25101Y 作为电池充电器)创建蓝牙信标。 电池将非常小、因此充电电流将仅在10mA 和40mA 之间变化。 我的问题是哪些值用于计算电容器。 我已经在4种情况下测量了 PCB 天线(尺寸约为20x15mm)电感:

1.天线,没有任何屏蔽- 13.7 uH (就在照片上)

2.带铁氧体屏蔽垫的天线(图片左侧)粘在 PCB 上~0.1毫米的双侧胶带)- 22.9 μ H

3、与2号相同 ,塑料间距1mm (将用于实际设备),无线充电发射器(其天线上有大约1.5-2mm 的塑料盖),发射天线50mm - 25 uH

4.与#2相同、具有1mm 塑料间距的无线充电发射器、具有20mm 传输天线- 29 uH

如果我理解正确、就完全可以忽略#1。 而要在计算中使用的值是 Ls 为#2、Ls 为#3或#4? 我提出此问题是因为我已经将天线连接到为12.7uH 天线打造的另一个带有 bq51013b 的电路板(请参见照片顶部的 spatryflie 2.0 Qi 充电板)、它可以在所有配置下工作、从而提供大约5V 60mA (带有或不带有 Rx 屏蔽、同时带有小型或大型天线的发送器)。 这是好的、当然、但有点令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasim、

    我们正在研究您的问题、并将在明天的一天结束前作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasim

    最好的配置是 安装铁氧体屏蔽焊盘、线圈非常可靠。  认为这是#2。

    Ls 的值将是#3或#4、TX 线圈在#3中为50mm、在#4中为20mm。  首选测试条件是#3。