请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 工具与软件:
您好、TI 支持团队
关于 BQ40Z50-R1、我们在客户工厂的低温放电测试期间遇到了问题。 在-30°C 放电时、我们观察到 SoC 在没有任何中间阶跃的情况下直接从67%下降到0%、而电压和电流继续照常输出。 电池温度约为-26°C、这意味着电池未达到 UTD (欠温放电)。
主要问题是 SoC 从67%突然下降到0%。
我们的客户愿意提供 GG 文件进行分析、但要求不公开共享。 我们能否以保密、安全的方式处理任何后续讨论和数据共享?