This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:睡眠模式下的泄漏电流和放大器;总运行时问题

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433716/bq4050-leakage-current-in-sleep-mode-total-runtime-problem

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

我在选择 IC 的过程中遇到了一些 问题,所以我对这些问题感到困惑。

1.  在睡眠模式下、充电 MOSFET 打开时、泄漏电流/功率是多少?

我 在 IC 规范中看到,在睡眠模式下的泄漏电流 是在充电管 关闭时测试的。 然后、我查看指南、 会发现我 可以设置" FET Options[SLEEPCHG]= 1" 以将充电 MOSFET 设置为在睡眠模式下打开。

我还想了解是否可以使用 BQ40z50而不是 BQ4050来降低睡眠模式下的漏电流 ?

 IC 记录的总运行时间、 唤醒/睡眠/关断模式的时间是否分别?

   在 IC 关断/复位后是否会重置这些时序记录?

感谢您阅读我的问题、希望很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="629721" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433716/bq4050-leakage-current-in-sleep-mode-total-runtime-problem "]

    1.  在睡眠模式下、充电 MOSFET 打开时、泄漏电流/功率是多少?

    我 在 IC 规范中看到,在睡眠模式下的泄漏电流 是在充电管 关闭时测试的。 然后、我查看指南、 会发现我 可以设置" FET Options[SLEEPCHG]= 1" 以将充电 MOSFET 设置为在睡眠模式下打开。

    [报价]

    我认为数据表中没有指定该配置、但我认为它会大于规定的75uA 睡眠选项、因为它包括 CHG FET。 这可以通过测试得到确认。

    关于 bq40z50、我认为这具有相同的值(下面是 bq40z50):

    [报价 userid="629721" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433716/bq4050-leakage-current-in-sleep-mode-total-runtime-problem "]

     IC 记录的总运行时间、 唤醒/睡眠/关断模式的时间是否分别?

       在 IC 关断/复位后是否会重置这些时序记录?

    [报价]

    由于总固件运行时间是在"Lifetime (寿命)"参数中收集的、因此我认为它遵循下面相同的收集规则:

    此致、

    Anthony