This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:连接到 BQ40Z50-R1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431908/bq25792-interfacing-to-bq40z50-r1

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ25798、BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我们计划使用具有 BQ40Z50-R1的电池组、我们选择了 BQ25792 作为充电器。  

由于 NTC 位于电池组中并连接到  BQ40Z50-R1、BQ40Z50-R1 和 BQ25792是否可以  相互通信并调整 JEITA 阈值?  这样做的最佳方法是什么?

谢谢!

h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    否  BQ40Z50和 BQ25792之间需要主机固件才能进行通信。  BQ25792不兼容 SMBus、使用 I2C 而非 SMBus。  如果应用允许用户拆卸电池、我建议更改为与 pin2引脚和寄存器2电阻器兼容的 BQ25798。  此外、BQ2579x TS 功能必须通过从 REGN 到 TS 到 GND 的匹配电阻分压器进行硬件禁用、或通过 I2C 写入来关闭 TS 功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    感谢您的回复、
    您能否详细说明为何  建议将 BQ25798用于用户可拆卸电池?

    此致、

    h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    如果 BAT 上未连接电池且已启用充电、则792和792充电电流都会快速导通、并且如果使用了 BAT 的最小建议电容、则通常会导致 BAT 和 SYS 过压。  发生这种情况时、792会将转换器关断30ms、从而导致 SYS 电压崩溃。  798不会关闭转换器。 如果向 BAT 引脚添加大约200uF、则不会发生 OVP。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。 回到原来的问题、TI 是否有任何示例代码或建议的方法来   通过主机处理器在 BQ40Z50 和 BQ25792之间进行通信以处理 NTC 和  JEITA 充电配置文件?

    此致、
    哈扎尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    这两个特定 IC 之间没有用于通信的示例代码。  热敏电阻只能连接到 BQ40Z 或 BQ25792、不能同时连接到两者。  如果连接到 BQ40Z、主机软件必须定期读取热敏电阻电压、并确定充电是应该继续还是变化、然后通过 I2C 将任何更改写入 BQ25792。

    BQ40Z 可能包含通用代码。  我会将这篇帖子转发给支持该器件的小组。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    以下文档包含有关如何与我们的电量监测计通信的信息。 如需更多信息、请联系我们:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801 

    此致、

    Anthony