This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:首先焊接 B -/B1、然后每3天焊接一次 B+会 对电表产生影响

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432306/bq40z50-r2-will-welding-b---b1-first-and-then-welding-b-every-3-days-have-an-impact-on-the-electricity-meter

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好

在使用 BQ40z50电池电量计时、我发现了一个问题。 焊接电池单元时、首先焊接 B -/B1、然后将其保留3天、然后焊接 B+。 在(B+焊接后,我对电池)充放电测试进行了半成品测试,电流为6A/2A/1A μ A。 在测试过程中、我发现 B -/B1节电池的电压比 B1/B+节电池的电压低10-20mV。 为了将两节电芯之间的电压差控制在8mV 以内、我完成了半成品测试项目、将电池激活、让电池休息以自行平衡两节电芯的电压。 但是、在平衡1天之后、我发现某些电池的电压为0、而电芯2的电压大约为22。 对一个有这种情况的电池进行了分析、发现保护委员会没有漏电。 保护板的平衡功能也进行了测试、没有任何问题、我目前对电池2的电压为什么为0感到困惑。 我希望能得到您的帮助。 非常感谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下如何控制 FET? 是否使用 FET_EN 为电量监测计提供 FET 控制?

    是否可以接收到电池2电压下降时的相关 bqStudio 日志文件、以便我们对监测计内部发生的情况进行查看?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    由于电池2的电压在发现时已经为0、因此它没有记录在 bqStudio 日志中。 我想知道这种焊接方式是否会导致电池电量计本身的数据错误或其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电量监测计能够同时正确读取第2节电池的电压、则我认为它焊接到电路板的方式不存在问题。  

    [报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432306/bq40z50-r2-will-welding-b---b1-first-and-then-welding-b-every-3-days-have-an-impact-on-the-electricity-meter "]我激活了电池并让它休息以自行平衡两节电池的电压。 但是、在平衡1天之后、我发现某些电池的电池2的电压为0、并且电池电压大约为22。[/报价]

    在这种情况下、是否存在可能导致此变化的待机电流? 如果没有描述这种情况的 bqStudio 日志、则很难确定根本原因是什么。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到的两个电池都经历了同样的操作。 一个 B+和 B1之间的电池电芯电压没有降至0V、而另一个电压降至0V。 我捕获了日志信息、发现在捕获过程中通信突然中断、这似乎触发了关闭。 我知道、0v 的电压低于设置的2800mv 关断电压、并会在250秒后自动进入关断模式。 另一个原因,我不知道是什么,请参考随附的异常 Data_defu。 ZIP 表示日志。 电压未降至0V、BAT_2变为0。 B+和 B1之间的电池电芯电压 zip 降至0V。 是否可以在日志信息中发现异常? 以及电池单元2的电压高达0V 的原因

    e2e.ti.com/.../abnormal_5F00_data_5F00_sefu.zip

    e2e.ti.com/.../bat2_5F00_to_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您发送这些文件、这是一种奇怪的情况、因为如果电池连接良好、那么当通过打开 DSG FET 触发 CUV 保护时、电量监测计应禁用放电。 我认为在断开连接的物理过程中会发生某种情况、因为电量监测计通常不会使电池低于 CUV 保护。

    能否共享所用电路板的布局设计?

    此致、

    Anthony