Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
工具与软件:
你(们)好
在使用 BQ40z50电池电量计时、我发现了一个问题。 焊接电池单元时、首先焊接 B -/B1、然后将其保留3天、然后焊接 B+。 在(B+焊接后,我对电池)充放电测试进行了半成品测试,电流为6A/2A/1A μ A。 在测试过程中、我发现 B -/B1节电池的电压比 B1/B+节电池的电压低10-20mV。 为了将两节电芯之间的电压差控制在8mV 以内、我完成了半成品测试项目、将电池激活、让电池休息以自行平衡两节电芯的电压。 但是、在平衡1天之后、我发现某些电池的电压为0、而电芯2的电压大约为22。 对一个有这种情况的电池进行了分析、发现保护委员会没有漏电。 保护板的平衡功能也进行了测试、没有任何问题、我目前对电池2的电压为什么为0感到困惑。 我希望能得到您的帮助。 非常感谢