This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:比较异常值

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430376/bq40z50-r2-compres-abnormal-values

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRA0GPCRB

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在生产中有一个使用 BQ40Z50-R2的电池组、在 BQ Studio 中、我找到了 Cell 1比较器~ Cell 4比较器。

显示的参数是否显示正常值?

如果它们是异常值、可能是什么原因造成的?

请参阅附件。

谢谢!

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这些值以 mOhms 为单位、但即使考虑到这一点、它们仍然具有高电阻值。 这里使用的电池有多旧?

    此外、您能否共享电量计设置的当前.gg 文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的回答。

    您能否解释一下什么范围的 compres 值被视为正常?

    CompRes 3 = 0正常吗?

    如果没有、可能是什么原因?

    如图所示、它已经完成了22个周期。

    稍后我将附加 gg 文件。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我相信正常成分的范围会根据电池单元和测量时的温度而变化。 在上面的屏幕截图中、我发现 TS3和 TS4温度测量值很高、您能否确保温度使能寄存器中的这些引脚被禁用、这样它们就不会干扰计算?

    关于 CompRes3 = 0、是否在任何可能影响测量的时候断开电芯?

    此致、

    Anthoyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请参阅 gg 文件的附件。

    e2e.ti.com/.../0965.gg-_2800_1_2900_.csv

    但是、我没有启用 TS3和 TS4;您能否确认这是否会产生影响?

    我还将检查电池连接是否正常。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送.gg 文件。 Ra Table 值看起来也相对较高。 您可以使用下面的 GPCRA0工具确认这些值吗?

    此外、在.gg 文件中、我们能够确认 TS3和 TS4已禁用。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    什么是 GPCRA0?

    是指对电池执行 GPC 吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对不起、混淆、可在下面的链接中找到 GPCRA0工具及其说明。 这将使我们能够确保看到的电阻表值正确:

    https://www.ti.com/tool/GPCRA0

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这与学习 Rb 表相似吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这与 GPCRB 工具类似、但这只需要 Ra 表的室温数据。

    此致、

    Anthony