This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:EV2300是否无法执行?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80EVM-020, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431755/bq40z80evm-020-is-ev2300-unable-to-perform

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z50、BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我无法让 bqStudio 通过 EV2300成功检测到器件。  电源使用电压为21.6V 并且分压器正确、然后我也按下 Wake 按钮、但 bqStudio 未发生任何情况。

BQ40Z80EVM-020是否仅使用 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认使用 EV2300的计算机上使用的是哪个 Windows 版本?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Windows 10专业版

    我认为我的笔记本电脑使用 EV2300是正常的、因为它适用于 bq40z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    请注意、如果 EV2300可与 bq40z50在该计算机上正常工作、则它应该能与 bq40z80正常工作。

    如果可能、您能否发送 EVM 上当前跳线配置的图像?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请参考以下图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    请为 EXT SMBD 和 EXT SMBC 配置以下跳线。 当前信号正在发送到电路板右下角的板载 EV2400:

    这会通过连接的线路将信号发送到 EV2300。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    EV2400和 EV2300可在 bqstudio 上正常工作。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    此外、 什么是有效更新电压?  

    (6S1P)如果电池的电芯电压范围为3.2V~4.2V、如何定义"有效电压更新"值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    有效更新电压用作更新电量计寿命参数的条件:

    这也是更新时的最小栈电压阈值、因此如果您希望此阈值在所有电池都高于3.3V 时、您需要将其输入为3.3V * 6 = 19800mV。

    此致、

    Anthony