This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:LFP 4S 保护板的原理图审阅、具有用于短路保护的快速关断功能

Guru**** 2810925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433317/bq77915-schematic-review-for-lfp-4s-protection-board-with-fast-turn-off-feature-for-short-circuit-protection

器件型号:BQ77915

工具与软件:

e2e.ti.com/.../4S15Amps-BMS.pdf

尊敬的 TI:

我们正在使用 BQ7791514PWR IC 为 LFP 12.8V30Ah 电池开发一块保护板、我们需要确保正确设计原理图。 请检查这里的一切是否正常。

我们计划在短路期间实现快速响应、并使用反激式二极管在短路和反极性期间保护 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    对于 MOSFET 电路、我建议复制 EVM 值。

    对于 BJT 关断电路、我建议您为其添加一个电阻器、至少使用一个0欧姆作为占位元件。 您必须注意避免因 MOSFET 的电感而导致关断速度过快、从而导致布线/电池本身上出现较大的正电压瞬态。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    您是否建议向 BJT 的发射极添加一个电阻?

    除了这些,其他一切都好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    电压。 实际上、关断速度可能过快、会导致问题。

    对于周围的其他元件、我建议遵循 EVM 值。

    此致、

    Luis Hernández Salomon