This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:电源序列发生器

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430690/tps65216-power-sequencer

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TPS65126、、、 TPS6521905

工具与软件:

团队成员、您好!

客户计划使用 TPS65126作为带有 RX65N (通信芯片)器件的 Renesas RZT2M 的偏置电源。

  • 上电序列:1.1V -> 1.8V -> 3.3V
  • 断电序列:3.3V -> 1.8V -> 1.1V

这里有两个问题;

1. TPS65126如何对电源序列发生器设计的寄存器进行 i2c 编程?

2.下面是 MCU/FPGA/others 的负载表,负载电流低于 TPS6538的最大电流。 它应该没问题、对吧?

电压轨

TI-28377 (工作电流)

FPGA (工作电流)

Rz/T2M (最大电流)

RX65N (最大电流)

总结电流

0.9V

不适用

80mA

不适用

不适用

80mA

1.1V

不适用

不适用

660 mA (内核)

不适用

660mA

1.2V

450mA (运行模式)

不适用

不适用

不适用

450mA

1.8V

不适用

不适用

80mA (I/O)

不适用

80mA

3.3V

90mA (运行模式)

50mA

80mA (I/O)

80 mA

300mA

 

应用:伺服驱动器

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    1. TPS65216典型的上电序列如下所示:

    输出轨 (LDO1、DCDCx)被分配了一个特定的时隙、或由 LDO1_SEQ/DCx_SEQ 寄存器指定为"选通"、例如 选通3 之后 不可避免的 DLY1和 DLY2。
    也可以使用 DLYx 寄存器将这些时间延迟的长度编程为2ms 或5ms 长。

    任何对 I2C 的写入都必须在器件通电后进行。有关 I2C 通信的时序要求的更多信息、请参阅 数据表的第4.6节。
    更多有关写入受密码保护的寄存器的信息、也在数据表的第5.5.1节中。

    2.是的、列出的电流远低于 TPS65216的最大输出电流。  
    唯一需要注意的是确保将 LDO1用于小于400mA 的电源轨。 否则、这将非常好。  

    如果有任何需要进一步澄清的地方、请告诉我。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    RZ/T2M 与 RX65N 一起使用是可以接受的、并且 TPS65216。

    但目前情况是、上电后必须通过 I2C 通信接口修改电源序列。
    在器件出厂之前、是否有机会在工厂现场设置并对特定的电源序列进行编程?

    这是因为、如果您每次都必须上电并进行编程、这可能会带来麻烦。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    Sarah 今天外出、但周一将返回帮助中心。 另一个可以查看的选项是 TPS6521905 -该器件允许客户自行对电源设置和时序进行编程、也可以与第三方编程服务配合使用。 许多客户都将此选项用于新项目。

    不太可能推出新版本的 TPS65216、但您可以联系该产品的营销工程师进行进一步讨论。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我同意 Matt 的上述回答。 每次避免 I2C 编程的最佳方法是使用"用户可编程"器件(例如 TPS6521905 )、通过此方法、可以更改默认设置、从而将首选时序保存为默认设置。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 对于 TPS65216、您可能必须重新确认 I2C 是否可以在 TI 工厂烧录、或者客户可以在其线路末端自行烧写一次、然后客户无需再次烧写即可完成此操作。

    对于 TPS6521905、我们将考虑它、并在能否在新工程中实现它的前提下进行价格估算!

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    让我澄清一下。
    TPS65216是 不会 可由工厂或客户使用自定义值进行烧录。
    该器件将采用数据表中所示的默认编程序列、写入 I2C 的任何更改都是临时的、并且寄存器值将在下电上电时复位。  

    但是、对于 TPS6521905、寄存器值可由客户/第三方供应商编程和烧录、因此无需 I2C。
    并且客户可以设置自定义电压/时序值。

    如果使用 TPS65216 会的 每次上电后都必须使用 I2C 进行写入。
    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah