This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084-ADJ 的 TTL 控制

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433550/lm1084-ttl-control-of-lm1084-adj

器件型号:LM1084

工具与软件:

关于前面有关 LM1084-ADJ TTL 控制的帖子、Vin=28V 且 Vout=26V、当我通过将 ADJ 接地来从该帖子灌入电流时、输出(Vout)会降至17V。 在这些输入和输出电压下、如何关闭/打开26V 输出引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果按照图7-3中所示的原理图正确实现了 TTL、 则当 TTL 逻辑被拉高时、NPN 晶体管被激活、器件被禁用、输出大约1.25V 的电压。如果 TTL 逻辑被拉低、则 NPN 晶体管未偏置、稳压器正常运行。 如果在 ADJ 接地时看到的是17V 输出而不是1.25V 输出、则可能表示 TTL 的实现方式有错误。 请向我发送一份您的实现的原理图、以便我可以进一步调试该问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1730747595153v2.png

    请参阅附加的原理图图像、我在 R37的一端施加高达15V 的电压、但 U5 (LM1084-ADJ)的输出不变。 如我之前的电子邮件中提到的、当 ADJ 接地时、电压会下降、但不会下降到0V。

    请帮助调试这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉纠正:当我向1k 电阻器(R37)施加超过5V 的电压时、ADJ 引脚上的电压确实降至零、这与将该引脚接地的效果相同、但是 Vout 电压不低于15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan、您是否有机会查看原理图? 您是否有直接联系以进一步讨论? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您能否发送一个更清晰的示意图、在 C16右侧显示电路? 什么连接到 Vout (24V)? 你发送的枪是非常小和模糊。

    下面我们将通过几个步骤来调试电路:

    • 首先是 DNP Q1-B、以便 LDO 始终开启。 然后测量 Vout、以验证它是否符合预期为26V。 使用跳线将 ADJ 短接至 GND、并确认 Vout 是否降至0V 这将确认器件本身是否按预期工作、然后我们可以专注于 TTL 的调试。  
    • 当 Q1-B 导通时(对 R37施加5V 电压)、ADJ 应为0V、Vout 应为1.25V、因为在 Vout 公式中、有效的 R2为0欧姆。 Vout 具有不同电压的唯一原因是:a)器件损坏或 Vref 发生漂移 b)有效电阻 R2不是0V、c) Vout 有外部偏置、可在 U5关断条件下将该电压钳位到15V
    • C7的 ESR 是什么?

    此致

    Ishaan