工具与软件:
关于前面有关 LM1084-ADJ TTL 控制的帖子、Vin=28V 且 Vout=26V、当我通过将 ADJ 接地来从该帖子灌入电流时、输出(Vout)会降至17V。 在这些输入和输出电压下、如何关闭/打开26V 输出引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
关于前面有关 LM1084-ADJ TTL 控制的帖子、Vin=28V 且 Vout=26V、当我通过将 ADJ 接地来从该帖子灌入电流时、输出(Vout)会降至17V。 在这些输入和输出电压下、如何关闭/打开26V 输出引脚?
尊敬的 Richard:
如果按照图7-3中所示的原理图正确实现了 TTL、 则当 TTL 逻辑被拉高时、NPN 晶体管被激活、器件被禁用、输出大约1.25V 的电压。如果 TTL 逻辑被拉低、则 NPN 晶体管未偏置、稳压器正常运行。 如果在 ADJ 接地时看到的是17V 输出而不是1.25V 输出、则可能表示 TTL 的实现方式有错误。 请向我发送一份您的实现的原理图、以便我可以进一步调试该问题。
此致
请参阅附加的原理图图像、我在 R37的一端施加高达15V 的电压、但 U5 (LM1084-ADJ)的输出不变。 如我之前的电子邮件中提到的、当 ADJ 接地时、电压会下降、但不会下降到0V。
请帮助调试这一点。
谢谢
尊敬的 Richard:
您能否发送一个更清晰的示意图、在 C16右侧显示电路? 什么连接到 Vout (24V)? 你发送的枪是非常小和模糊。
下面我们将通过几个步骤来调试电路:
此致
Ishaan