工具与软件:
您好!
尝试使用 PCHG 来降低热插拔充电器时的浪涌电流。
电芯满电压为4200mV
Settings:FET:Precharge Start Voltage、4150mV
Settings:FET:Precharge Stop Voltage、4200mV
Protections:PTO:Charge Threshold、50mA
Protections:PTO:Delay、1800秒
Protections:PTO:Reset、2、userAh
在 SLEEP 模式下、CHG FET 默认关闭。 检测到充电器时、将触发 PRECHARGE 模式。
1.问题是:如何在5秒后停止 PTO 功能?
2.另一种方法是设置 Protections:PTO:Delay = 5s、PTO 故障将在5s 后发生。 然后需要清除 PTO 故障。 但是、复位 PTO 故障的唯一方法是在2userAh 的情况下放电并且 Current 大于 Dsg 阈值?
3.还有什么其他的技巧做 PCHG 吗?
谢谢!