This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VSYS = Vbat

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25750, USB2ANY, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428099/bq25792-vsys-vbat

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047TPS25750USB2ANYBQ25798、TPS25751

工具与软件:

您好!

基于 调整为4S 750k (闪存 I2C 除外)的 TIDA-050047、我们的 BQ25792-TPS25750存在一些问题。

1) 1)我们将 BQ25792与 TPS25750配合使用、并且我们遇到了 VSYS/Vsysmin 问题。
我在第一个板上尝试使用 USB2ANY 将 VSYS 设置为不同电压、它可以正常工作。
现在、我们将尝试通过 I2C 或 USB2ANY 执行相同的操作、但 VSYS 锁定到 Vbat。
我们的典型用法为 Vbat [12-16]V 和 VSYS [8-10]V

2)当我们的电池处于低保护状态(0V)并且我们插入 USBC PD 时、我们有一个问题、充电器无法开始充电。

3)是否可以限制充电开始时的电流? 或者在充电修复开始期间设置计时器以预充电电流?
当我们启动2.5A FastChg/0.16APreChg 时、我们会有0.5V 的反弹、而这总是跳过 PREChg 状态、我们要么需要电池电量非常低、要么使1秒内的 FastChg 固定为0.1A 以避免这种 PreChg 跳过。

除此之外、我们的 BQ 运行良好、并且我们没有 STAT 故障。

谢谢你
此致
Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Damien

    关于1、V (SYS)不能小于 V (BAT)。  V (SYS)=更高的 MINSYS 或 VBAT。

    关于2、这可能是 BQ25792的一个问题。  BQ IC 上的顶级标记是什么?  要么这会是 TPS25750固件的问题。  我在线程中加入了 PI 团队。  请注意、我们已使用 BQ25798更新了最新的 TIDA、并且正在使用新固件更新具有 TPS25751的 TPS25750。

    关于3、如果存在跳变、则充电器 BATP 检测引脚和电池包之间可能存在较大的串联电阻、或者电池包本身具有高阻性。  该电阻上预充电电流引起的压降足以将 BATP 感应电压推至高于 BAT_LOWV 阈值。  REG0x08[7:6]中充电器的 BAT LOWV 阈值默认为最高设置、以允许最长的预充电时间。 我建议降低预充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)哦,这是一个问题。 因此、VSYS 是用于循环充电的 OVP、并在 Vbat 为低电平时提供安全升压。
    2) 2)顶部标记是 BQ25792 TI338 A3Y4。 我将很快对该问题进行更多测试。 如果您有更多信息、请告诉我们。 (如果我们需要选择其他组件来解决此问题、请快速告诉我们。)
    3)我们的电池组为40m Ω,我们将尝试您的建议。 是否可以在 BATP 上使用低于100欧姆的电阻进行测试?  我们没有长的轨道,但我们可以尝试放置一个47nF 来看看这是否可以改变这一点?
    是的、我们已经将 REG08 7:6配置为3h。

    感谢您快速回答
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    关于1、不涉及从 BAT 升压到 SYS 升压。  当 VBUS 通电时、SYS 保持在 SYSMIN 电压、直到电池充电器高于该电压。  在 VBUS 未通电时、SYS = BAT。

    关于2、我正在调查此 IC 是否存在测试逃逸问题。   

    关于3、不  BATP 是无电流流动的高阻抗感测引脚。  电池组与 BATP 感应点之间的高电阻将是问题所在。 47nF 不起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    关于2、此 IC 使用最新的测试程序进行了测试、因此不应在涓流充电中受到冲击。  您能否获取发生此问题时 VBUS、SYS 和 BAT 引脚的示波器图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    1. 好(已求解)。
    2. 该问题已解决。 我们可以看到、当电池电量低且插入 USB-C 时、充电器始终开始充电。 真正的问题是与 TPS 的通信不良。 我们可以配置充电曲线、但在重置电路板时、电池编号和 VBUS ADC 读取不正确、在某些情况下、VBUS 不会协商为20V (NHV)。
    3. 我需要进一步调查此问题。 如果您有更多建议、请告诉我。 我注意到,我们可以尝试更低的电流,但你有什么其他想法?

    我们需要调查这两个问题、我会给您回复。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    关于2、读取的电池节数在 POR 时由 PROG 引脚电阻器控制(这意味着 VBUS 和 VBAT 都将低于、然后再高于各自的 UVLO)。 TPS 固件可能会将其复位。  如果 USB-C 没有正确协商、则可能会输出0V 或降至5V。

    关于3、我无法为 USB-C 方面的工作提供帮助、因此我现在会将该线程转移到该团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:  

    我们推荐在所有新设计中使用 TPS25751。 TPS25751改进了受支持的电池充电器的 I2C 功能。 TPS25750中存在一些已知问题、这些问题在 TPS25751中得到了解决、特别是与 PD +电池充电器配对相关的问题。 有关详细信息、请参阅以下常见问题解答。  

    此致、  

    Aya Khedr