This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电器芯片

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434271/bq25798-charger-chip

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我将在硬件设计中使用 BQ25798充电器芯片为锂离子电池组充电。 我们只有在整合充电器之后、才刚刚完成整个硬件的验证。 进行一些应力测试时、我们注意到的一点是:

当输入间歇性波动时、充电器 SYS 引脚上的输出:

充电器 SYS 输出在输入间歇性切换几次后关断约7分钟:

起始:

结束:

我对这一观察提出了两个问题、希望有人能帮我回答这些问题:  

1) 1)充电器芯片的行为是否一致、预期和已知? 我尝试了很多次,每次回来都需要大约7分钟。 您能评论一下行为吗? 我应该担心吗?

2) 2)是否有办法将关闭7分钟的时间减少到更短的时间?  

谢谢你!!

Pushpendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushpendra:

    如果您读取故障标志寄存器、就会发现有一个错误源、即不良源。  它可能会触发不良电源、这意味着输入功率不稳定、将充电器置于高阻态模式7-10分钟并重新启动。  遗憾的是、重启延迟时间是固定的。

    此致、

    Jeff