This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429125/tps53355

器件型号:TPS53355

工具与软件:

我们观察到、有时即使在正确构建 Vout 时、Power_GOOD 信号也不会变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当 Vout 为高电平并正常工作时、PGOOD 也应为高电平。 我怀疑这可能是测量误差。 如何测量这些信号? 此外、发生该情况的器件有多少个? 只需一个器件? 发生的速率是多少?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan:

    请接受我对延迟回复的道歉、我漏掉了回复。


    这不是测量错误、PGOOD 信号连接到 CPLD 引脚。

    我们注意到 CPLD 出现故障、因此使用示波器对此进行了测量。
    此问题本质上是随机的、有时正确构建 PGOOD、有时则不正确。
    我们在少数器件中遇到此问题、我们有2个器件从客户端返回

    问题的性质是非常随机的、有时会出现在4-5断电模式下、有时会出现在40-50断电模式下、

    Thnaks

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    感谢您提供这些信息。 此问题正在通过电子邮件解决。 由于是这样、我将在此处关闭该主题、以防止进行多个讨论。

    谢谢!

    Calan