This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:VCC 不在情况下低压电池断开

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434036/bq24610-low-voltage-battery-disconnection-in-the-vcc-absence-case

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

当主电源断开时、VBAT 连接到负载。 我想了解 BQ24610是否有特定的 VBAT 阈值断开电池与负载的连接、或者此功能是否需要其他元件。

有人可以确认 BQ24610是否提供此功能? 如果没有、您是否可以推荐合适的 TI 电池管理器 IC 或保护电路、该电路可以在 VBAT 降至安全水平以下时自动断开电池与负载的连接?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    否、BQ24610不具有此功能。

    我将检查是否有任何具有此功能的类似器件。 您是否只需寻找独立器件? 或者 SMBus 也能正常工作吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的快速响应!

    我 只在寻找独立设备。

    此致、

    穆罕默德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    谢谢、我会深入研究这个问题、看看是否有具有此功能的。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    很遗憾、我们没有任何具有此特性的独立器件。

    此致、

    Christian。