This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2217:从+24V 电源生成+12V/-12V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435501/tlv2217-generating-12v--12v-out-of-24v-supply

器件型号:TLV2217

工具与软件:

对于新的设计、我们需要仪表运算放大器使用双电源、其中我们需要-10V 至+10V 之间的差动模拟输出。

因此、我们需要运算放大器使用双电源。 此仪表运算放大器的运行电压为+9..+36V。 因此+15V/-15V 也没有问题。

总电流消耗将10mA。

您是否有可以执行此任务或其他任何想法以低电流消耗通过+24V 生成双电源的器件(我们更倾向于低噪声)?

我必须填写器件、因此我选择了 TLV2217、但我们并不限于某些器件、并且找不到具有双路正负极输出电压的器件。

此致 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    我推荐使用 TPS7A3901SCR、该器件具有正负电源。 它还具有内部启动特性、有助于确保正负电源轨同时启动。  

    如果您需要其他建议、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla