工具与软件:
大家好、在快速充电过程的启动过程中、一个带有 BQ79718的电芯电压采样板发生故障。
此时、快充流程开始把采样车的快充继电器关闭(此时快充桩内的继电器还没有关闭、快充桩内没有预充电)。
大约120ms 后,带有 BQ79718的板 烧坏了。 燃烧位置是79718芯片最靠近主正极继电器,三个79718芯片最靠近主负极继电器,通道多在 VC9、VC10、VC14位置。如附图所示(PIN1#位于右上角)
通过 CAN 消息分析、仅确定当时 Link+和接地之间存在约22k 的绝缘电阻。 所有其他工艺都是正常的、并且在高压系统中没有其他绝缘异常。 我们通过仿真比较了过去的调试经验、发现单点绝缘故障不会对子板产生重大影响。
您能否提供一些关键点或参考案例来帮助我们模拟分析此类故障的失效模式?