This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:已申请快速切换设计审查

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433103/tps2121-fast-switchover-design-review-requested

器件型号:TPS2121

工具与软件:

希望您可以帮助我验证以下实施:

我有2个电源 VUSB @ 5V 和 VBAT @ 9V、当它存在时、我想使用5V USB、否则我想使用 VBAT 9V。

以前、当两个电源都存在和拔下5V USB 电源时、系统会崩溃、因此我进行了以下更改来实现"快速切换"。

我正在寻找确认信息、以确认我已正确理解设置方法。

电路:



VPR1 = VUSB *(R10/(R10 + R9))
VPR1 = 5V *(20/(20 + 5))
VPR1 = 4V

VCP2 = VBAT *(R8/(R8+R7))
VCP2 = 9V *(10 /(10 + 20))
VCP2 = 3V


事实

如果 VPR1 > VCP2 IN1 (VUSB)正在为输出供电。

如果 VPR1 < VCP2 IN2 (VBAT)正在为输出供电。

如果 VCP2 > VREF (1.06V)、则启用快速切换模式。


场景1 (存在 VBAT 和 VUSB)

VUSB (IN1)= 5V
VBAT (IN2)= 9V (充满电)

VPR1 =(5 *(20/(20 +5))= 4V
VCP2 =(9 *(10/(10 + 20))= 3V

VPR1 (4V)> VCP2 (3V)、因此 IN1 (USB)为输出供电。
VCP2 (3V)> VREF (1.06V)、从而实现快速切换模式

由于 VPR1始终大于 VCP2、因此低电池电压没有任何差别
VCP2随电池电量耗尽而下降。


场景2 (VBAT 存在且 VUSB 断开连接)

VUSB (IN1)= 0V (已断开连接)
VBAT (IN2)= 9V (充满电)

VPR1 =(0 *(20/(20 +5))= 0V
VCP2 =(9 *(10/(10 + 20))= 3V

VPR1 (0V)< VCP2 (3V)、因此 IN2 (VBAT)正在为输出供电。
VCP2 (3V)> VREF (1.06V)、从而实现快速切换模式


场景3 (VBAT 断开连接且存在 VUSB)

VUSB (IN1)= 5V
VBAT (IN2)= 0V (已断开连接)

VPR1 =(5 *(20/(20 +5))= 4V
VCP2 =(0 *(10/(10 + 20))= 0V

VPR1 (4V)> VCP2 (0V)、因此 IN1 (VUSB)正在为输出供电。
禁用 VCP2 (0V)< VREF (1.06V)快速切换

场景4 (VBAT 和 VUSB 存在、然后 VUSB 断开连接)

这从中的场景1开始
- IN1 (VUSB)正在为输出端供电。
-启用快速切换模式。

当移除 VUSB 时、我们便进入场景2
- IN2 (VBAT)正在为输出供电。

由于启用了快速切换、因此应该有
最小压降、尤其是使用 C16 100uf COUT 电容时。



我是否理解正确? 是否有我遗漏或计算错误的内容?  提前感谢。


参考布局:





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想知道你是否有机会检查,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的详细解释。 您的理解是正确的。

    有一点、就是切换电压电平保持得很低。

    对于 USB 轨、它大约为1.3V;对于9V 轨、它为3V。 因此、VOUT 将下降、直到这些切换电平发生变化、直到另一条路径接管。  

    此致

    Kunal Goel