工具与软件:
希望您可以帮助我验证以下实施:
我有2个电源 VUSB @ 5V 和 VBAT @ 9V、当它存在时、我想使用5V USB、否则我想使用 VBAT 9V。
以前、当两个电源都存在和拔下5V USB 电源时、系统会崩溃、因此我进行了以下更改来实现"快速切换"。
我正在寻找确认信息、以确认我已正确理解设置方法。
电路: 
VPR1 = VUSB *(R10/(R10 + R9))
VPR1 = 5V *(20/(20 + 5))
VPR1 = 4V
VCP2 = VBAT *(R8/(R8+R7))
VCP2 = 9V *(10 /(10 + 20))
VCP2 = 3V
事实
如果 VPR1 > VCP2 IN1 (VUSB)正在为输出供电。
如果 VPR1 < VCP2 IN2 (VBAT)正在为输出供电。
如果 VCP2 > VREF (1.06V)、则启用快速切换模式。
场景1 (存在 VBAT 和 VUSB)
VUSB (IN1)= 5V
VBAT (IN2)= 9V (充满电)
VPR1 =(5 *(20/(20 +5))= 4V
VCP2 =(9 *(10/(10 + 20))= 3V
VPR1 (4V)> VCP2 (3V)、因此 IN1 (USB)为输出供电。
VCP2 (3V)> VREF (1.06V)、从而实现快速切换模式
由于 VPR1始终大于 VCP2、因此低电池电压没有任何差别
VCP2随电池电量耗尽而下降。
场景2 (VBAT 存在且 VUSB 断开连接)
VUSB (IN1)= 0V (已断开连接)
VBAT (IN2)= 9V (充满电)
VPR1 =(0 *(20/(20 +5))= 0V
VCP2 =(9 *(10/(10 + 20))= 3V
VPR1 (0V)< VCP2 (3V)、因此 IN2 (VBAT)正在为输出供电。
VCP2 (3V)> VREF (1.06V)、从而实现快速切换模式
场景3 (VBAT 断开连接且存在 VUSB)
VUSB (IN1)= 5V
VBAT (IN2)= 0V (已断开连接)
VPR1 =(5 *(20/(20 +5))= 4V
VCP2 =(0 *(10/(10 + 20))= 0V
VPR1 (4V)> VCP2 (0V)、因此 IN1 (VUSB)正在为输出供电。
禁用 VCP2 (0V)< VREF (1.06V)快速切换
场景4 (VBAT 和 VUSB 存在、然后 VUSB 断开连接)
这从中的场景1开始
- IN1 (VUSB)正在为输出端供电。
-启用快速切换模式。
当移除 VUSB 时、我们便进入场景2
- IN2 (VBAT)正在为输出供电。
由于启用了快速切换、因此应该有
最小压降、尤其是使用 C16 100uf COUT 电容时。
我是否理解正确? 是否有我遗漏或计算错误的内容? 提前感谢。
参考布局: