This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26:GOSNS 引脚建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B25, TPSM843A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435399/tpsm843a26-gosns-pin-suggestion

器件型号:TPSM843A26
主题中讨论的其他器件:TPS543B25

工具与软件:

TI 人好

我的客户现在将 gosns 从负载连接到单个接地点、fb 遵循建议的布局 EVM 示例。

而在正常情况下, FB 需要远程连接, 是客户当前的布局正常?

如果客户必须修改、没有良好的布线、则 EVM 板上也没有包含远端布线。  

切断对电源有直接影响的载流区、 请问您有什么建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何测试表明存在问题或需要提高性能?

    通常、gosns 和 fb 都通过远程连接、在负载上获得出色的直流精度。  

    我从未见过在本地连接 FB 和 gosns、但这与典型实现相反。  

    如果客户希望调整 PCB 布局、 DS 中的 TPS543B25布局示例展示了一种更好的方法

    连接到 vosns 至 gosns、从而实现精度优势。  

    EVM 已远程连接 gosns、也有 fb、但有其他测试点

    与迹线不同的电阻器元件和电阻器元件、pdf 版本的布局。  

    TPSM843A26可能已经这样绘制了 PCB 布局建议、以显示输出电压和增益。  

    虚线为 Vout 和 gosns 布线。

    通过电线修改电路板。  Vout 焊盘上的高侧电阻可以升高并导线以远程连接、从而进行遥感。   如果不需要遥感功能、则 gosns 跟踪可以连接到 AGND。