This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:如何使用 USB 转 TTL 写入/读取寄存器 BQ79616

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435346/bq79616-how-to-write-read-register-bq79616-using-usb-to-ttl

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 专家

我想基于 BQ79616开发 BMS、低于我的配置、是否能正常工作?

暂时我只是避免使用 USB2ANY、是否可以在具有标准 USB 到 TTL 串行(例如 FTDI)的 BQ79616芯片与 PC 软件(GUI 由 TI 提供)之间进行通信

我刚刚还找到了一个演示、 BQ79616 芯片需要 BQ79600作为通信网桥(如下所示)、我相信 BQ79616   芯片会作为独立芯片工作、而且由于这个芯片转换器将信号以菊花链方式连接到 UART、所以它也可以在没有其他芯片 BQ79600的情况下直接连接到 MCU 或 PC

尊敬的 TI 专家:请提供帮助并进行简短说明

谢谢你

BR

腹部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdin:

    如果您要使用 GUI、则需要使用 USB2ANY。 不过、是的、您将能够直接通过 BQ79616与 UART 进行通信、您不需要 BQ79600与 BQ79616进行通信。 如果要使用您的建议进行沟通、您可能需要使用自己的代码。

    桥接器件的主要目的是将高压域与低压电子器件相分离。 此外、您还可将 SPI 与 BQ79600搭配使用、这是 BQ79616无法实现的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon