This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751S PCB 布局覆铜厚度

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435180/tps25751-tps25751s-pcb-layout-copper-thickness

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

   TPS25751数据表显示了布局示例、即使用5个过孔的引脚26&27/28&29、最小过孔 内径为8mil。

  我想此器件引脚和引线 接头是关键连接。 在?电流应用中、多大的铜厚度适合?1oz/2oz 或更大的厚度

  您能提供任何测试结果吗?  期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="573416" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435180/tps25751-tps25751s-pcb-layout-copper-thickness?在电流为3A 的应用中,哪种铜厚度适合?1oz/2oz 或更多

    这是布线宽度和厚度的函数。

    该 EVM 使用1oz 铜(1.38mil)。  我没有任何测试数据、但一些 PCB 制造商在线分享每个铜尺寸的电流容量。   

    https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM

    此致、

    Chris