This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:查找1.6V 下40-50A 输出电流的电压模式 DC-DC IC 建议

Guru**** 2663735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, TPS549D22, TPS53819A, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435272/lm25145-seeking-recommendations-for-voltage-mode-dc-dc-ic-for-40-50a-output-current-at-1-6v

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: TPS549D22TPS53819ALM25143

工具与软件:

我使用设计了一个电源 LM25145 、其工作输入电压范围为 8V 至32V 并提供恒定输出电压 1.6V AT 12A . 但是、我的工程现在需要的输出电流为 40-50A. 电感器电流 1.6V 输出电压、 LM25145可提供30 Ioutmax .

您能否推荐可以满足这一更高电流要求的合适电压模式直流/直流 IC?

我已经考虑了 TPS549D22 TPS53819A 但我不确定它们是否适合我的应用,因为它们的使用 D-CAP3控制 . 此外、两个元件都使用 PMBus 而我打算使用简单的直流电源电压。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shah、为该应用采用多相设计更为实用、这就是由于热和无源器件尺寸问题而对 LM25145存在"限制"的原因。

    支持30V 或更高输入电压的产品在本次变动中不提供符合您标准的任何产品、  

    我们的产品没有 PMBus、但电流模式控制更多。 我找不到多相、VMC 降压。

    我认为最接近的选项是 LM25143。