This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:NC 引脚连接到 Vin 有风险吗?

Guru**** 2532020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435521/tps746-q1-is-there-any-risk-of-connect-nc-pin-to-the-vin

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将用 TPS74601-Q1替代竞争对手器件、但不改变 PCB、所以将有 NC 连接到 Vin、

是否存在风险? 或者客户不会使用 TPS746-Q1。

BRS、

达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh:

    由于 NC 引脚上没有与任何其它引脚的内部电气连接、所以在将这个引脚连接至 Vin 时应该没有任何问题。  

    将 NC 引脚连接到 GND 有助于提高热性能、否则此引脚可以连接到 Vin。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah