This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:双路输出模式下的 LMQ644a2-Q1电源正常引脚

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434738/lmq644a2-q1-lmq644a2-q1-power-good-pins-in-dual-output-mode

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

我们在双路输出模式(CONFIG 引脚121k 至 GND)下使用上述器件、并且不想使用 PG1和 PG2引脚。 数据表指出两个引脚均为开漏引脚、需要外部上拉电阻。

如果我们不需要 PG 、可以省略这些引脚的上拉电阻器、或者芯片是否需要这些引脚来进行配置/引导?

提前感谢您。

此致。

Joerg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:在双路输出配置下、如果不需要使用 PG1/PG2、则可以将它们保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    太好了、感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Joerg。