This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:顶视图丝印说明

Guru**** 2504395 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434577/ucc27524-top-view-silk-print-description

器件型号:UCC27524

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 UCC27524、其中的特殊顶视图没有 TI 标识。 您能帮助判断它是否是伪造的、您能否提供此器件的顶视图丝印说明?

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victoria、

    感谢您回答客户提出的有关 UCC27524的问题。

    这似乎是正确的标记。 他们是否可以将其清除并拍摄图像以显示所有字符、以便我可以确定?

    并非我们的所有封装上都有 TI 标识、有些封装上只显示 TI。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的回复! 我与客户确认货物来自哪里。 它来自我们的代理商 Arrow。 所以我和客户都认为它不能是假的。  

    我们是否有 UCC27524丝印说明要向客户提供? 谢谢!  

    BR、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victoria、

    我同意,从我所看到的,这似乎不是假的。 此外,因为它来自 Arrow ,这将提供更多的信心,它不是一个假的。

    该丝印图具有一个1点针脚和3行文本。 最上面一行是27524、下一行是 TI、后一行是3个字符的生产日期代码和组装地点指示符、最后一行是组装批次的代码。

    Arrow 无法验证从 TI 购买的产品吗?

    或者他们能否分享一张更清晰的图像来显示包装上的所有字符、并且我可以尝试通过批次代码进行验证?

    谢谢!

    William Moore