This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:TPS1hb08b

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434395/tps1hb08-q1-tps1hb08b

器件型号:TPS1HB08-Q1

工具与软件:

我想确认数据表中缺少的数据

 我还想知道它们是否不使用 RLIM 来限制电流、只要不超过结温、电流是否能够超过该值(104A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjia:

    在这方面、EOD 明天会给出答案!

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjia:

    内部电流限制用于失效防护条件。 我们无法保证最小值和最大值;我们只能保证器件不会损坏。

    谢谢!

    Rishika Patel