请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
我将使用 BQStudio 中的"Watch"选项生成.log 文件、然后我将其转换为.csv 格式。 在 BQStudio 中、时间戳表示如下:
2024年11月05日12:28:00.046 . 根据文档、时间需要以秒为单位。
我有一个问题:我是否需要手动删除.csv 文件中每个单元格的日、时和分钟数据、或者是否可以将 BQStudio 配置为仅显示秒?
感谢您的帮助。