This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何进入 RELAX 模式

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434898/bq34z100-g1-how-to-enter-relax-mode

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

大家好、我目前使用的是铅蓄电池、正在尝试通过 Chemical ID 选择工具(GPC)获取 ChemID。 根据文档、必须将电池置于静置模式5小时。 对于此过程、我有几个问题:

  1. 在对电池进行充电和放电之前、我是否只需要将 Quit Current 值设置为进入 RELAX 模式、或者是否需要执行其他步骤?
  2. RELAX 模式是否会自动启用、或者我是否需要修改任何寄存器才能启动它? 您能简要介绍一下必要的步骤吗?

请你协助澄清这些问题。

感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    要完成 GPCCHEM 工具、RELAX 模式仅意味着0电流流经电池。

    此致、

    Adrian