This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:0x1E 实时更新

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434460/bq25792-0x1e-real-time-update

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、团队成员:

我认为0x1E 寄存器是实时更新的。 您能否分享寄存器无法实时更新的情况?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    REG0x1E 是一个 STATUS、只读寄存器、并在一些抗尖峰脉冲后报告 IC 状态。  无法将其关闭。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想是这样、但目前我们遇到的一个问题是、我们插入 VAC1和 VAC2、然后我们读取0x1E[7:6]= 11b、但当我们移除 VAC1或 VAC2时、相应的位不会恢复为"0"。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    REG0x1E 报告 ACDRVx 是否已对地短路(即未安装 FET)。  它不会报告 ACDRVx 输出开启或关闭。

    此致、

    Jeff