This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:同步整流器雪崩

Guru**** 2514645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434090/lm5039-synchronous-rectifier-avalanching

器件型号:LM5039

工具与软件:

大家好、

使用此半桥拓扑时会遇到问题。 这些指标是12-36V 输入和3.3-28V 输出、同时为输出提供10A 电流、但绝不会在高于200W 的条件下运行。 我知道在这些工作范围内、占空比大不相同。 我们选择了多个变压器来运行这些模式。

我的问题是、当我在此半桥配置中的输入端为12V 并且我有一个1:2.7的升压变压器时、我的次级侧似乎出现雪崩、其中我的150V MOSFET 在2A 输出和3.3V 时上升至90°C。 我不知道这是如何发生的、因为这意味着次级电压应该只为16.2V。 就占空比而言、控制器完全达到最大值。 我们曾认为同步 FET 的时序可能是个问题、因此我们更改了变压器极性、但当我们执行此操作时、流经初级绕组的电流是三角电流、就好像它充当了电感器一样。  

对于需要查看或尝试的内容、如果有任何帮助、都将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图以及12V 输入电压下匝数比为1:2.7的 SR MOSFET 上的波形-这些将有助于发现您的设计有误或不足以导致问题的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1:(12V 输入;3.3V 输出、2A 负载)

    黄色-直流输入电压

    蓝色-漏源同步 FET

    粉色-开关节点

    图片2 (蓝色缩放;  图片1缩放):

    黄色-直流输入电压

    蓝色-同步 FET 栅极至源极

    粉色-开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图以了解波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要通过私人消息联系、因为这是内部信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com