This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:支持 SSR 的隔离稳压器 EVM

Guru**** 2519020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C52, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434780/ucc28c56evm-066-isolation-regulator-evm-with-ssr-support

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件:UCC28C52

工具与软件:

我想知道是否有任何隔离稳压器 EVM 可用于采用反激式拓扑使用 SSR 的 UCC28C52QDRQ1/UCC28C53QDRQ1直流/直流控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有 UCC28C52或 C53的 SSR 上没有 EVM。

    UCC28C56EVM-066可以修改为 SSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    评估的主要目标之一是观察功率损耗较高的元件(例如 MOSFET 和变压器)在所需工作温度下的行为。

    为此、我们将修改 EVM 以进行温度测试。 我不确定接线反馈是否会对热行为产生影响、您有什么意见吗?

    此外、我希望 EVM 中的分立器件可以支持24V 电压、因为它的设计目标是40V 至1000V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您如何连接反馈-如果产生噪声反馈、它可能会影响热行为。

    对于24V 输出、您需要重新设计电路。 该 EVM 的输出约为15V。