This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:未安装电阻器 R2

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433690/lm317l-n-resistor-r2-not-installed

器件型号:LM317L-N

工具与软件:

我使用的是日语翻译软件。
感谢您的提问。

我将使用电阻器 R1 = 240Ω 和 R2 = 2kΩ(可调端子和 GND 之间连接的电阻器)、因此输入电压为15V、输出电压为12V。

问题1) R2意外未安装。 这会损坏 LM317LZ/NOPB 吗?

问题2)在未安装 R2的情况下、输出约为13.5V。 如果未安装 R2、输出电压是否会变得不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    1)在 R2未安装的情况下、器件将无法调节到所需的输出电压~12V。  

    2)未安装 R2不应导致器件损坏、但输出电压将不会是所需的输出电压。

    请参见第3页: PMOS LDO 稳压器基础理论(修订版 A)

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,它已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    我现在将结束该主题。

    此致!

    Hannah